...
POST No. 2408124
Failed to connect the board
2022-04-26 16:17:47 manjinru

Hello, when I plug in the USB port, the light next to the PWR flashes red and goes off after about 2 seconds and the computer can't detect the port.  May I ask what is the problem?  Thank you. 

2022-04-26 16:17:47
manjinru
2022-04-28 12:00:41 Will Son

Hi,


The RED LED is directly connected to the 3.3V power of the OpenCM9.04.

If this LED doesn't turn on properly, either your USB port might be malfunctioning or the OpenCM9.04 could be damaged.


Please check if your USB port is working properly.

Thank you.

2022-04-28 12:00:41
willson
2022-06-24 00:45:58 Lee4

ทางเข้า PG SLOT ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ที่ได้รับการการันตี​จากนักพนันว่าเป็นเว็บที่ดีที่สุด เล่นได้ทุกระบบ เว็บของเรานั้นไม่ได้มีให้คุณเล่นทดลองเล่น พีจีสล็อต 

2022-06-24 00:45:58
danny444
Reply
웹에디터 시작 웹 에디터 끝