...
POST No. 2408097
Arduino code for xc430-W240-T
2021-11-29 22:25:27 Deurklink

Hello,

I am looking for someone to help me with making a code so that i can hook up 2 servos to a arduino uno, I dont want to use add ons. The only thing that needs to be done for the servos is for both to move to a certain angle and back to stock angle. Have powersupply and ground to arduino. Tried multiple codes but no response everytime.

2021-11-29 22:25:27
Deurklink
2021-12-01 10:27:15 Will Son

Hi,


The easiest way to connect DYNAMIXEL to Arduino is mounting the DYNAMIXEL Shield on Arduino Uno.

Or else you'll need to implement your own circuit that converts between UART and TTL as below.


2021-12-01 10:27:15
willson
2022-06-25 16:02:18 PG Slots

เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่น เชื่อถือได้ ปลอดได้ ไม่มีโกงต้องที่นี่ สล็อต ตอบโจทย์ความต้องการได้ดีอย่างมากทั้งเรื่องของการเงินการเดิมพันที่หลากหลาย เพื่อเป็นการยกฐานะการให้บริการให้ดีขึ้นไป 

2022-06-25 16:02:18
Suwithwat