Hi, there is a question.
If I torque off, I feel there still some damping from the motor.
how much damping from the motor when torque off or power off?
thank you very much!
|
|
2022-05-11 17:36:45 |
| shanghairob | |
Hi,
I'm not quite sure what you mean by the damping, but DYNAMIXEL does not have any damping hardware in it.
Depending on the configuration, you may replicate damping as shown in the video below.
Thank you.
|
|
2022-05-17 11:10:40 |
| willson | |
demo pg slot ทดลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ฟรี กับ พีจีสล็อต เว็บสล็อตอันดับ 1 ที่ผู้เล่นมากมายจากทั่วโลกให้การยอมรับ ว่าเป็นเว็บที่ดีที่สุดตลอดมา มาพร้อมโปรโมชั่นมากมายที่ขนมาให้
|
|
2022-06-24 03:19:38 |
| noompang | |
สล็อตฝาก20รับ100 เว็บสล็อตโบนัสแตกง่าย สล็อต ได้เงินจริง สามารถเล่นได้บนโทรศัพท์มือถือ ตลอด 24 ชั่วโมง
|
|
2022-06-24 03:20:38 |
| noompang | |
thanks for your reply. what I wonder is, even the Mx-64 is torque off, (Mx-64 is conneced with a plastic link maybe 0.2g, and keep horizontal level ), Mx-64 will not rotate although with the gravity from the link. I guess there a some nature damping inside of Mx-64. This is what I am looking for.
The gear ratio of the MX-64 is 200:1 and it is high enough to resist from some load.